This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM - DisplayPort 链路限制为 4K 30Hz (2700Mbps)

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594681/tda4vm-tda4vm---displayport-link-limitation-to-4k-30hz-2700mbps

器件型号: TDA4VM

尊敬的 TI 支持部门

下面还有与案例相关的其他问题。 该限制被描述为“由于视频同步丢失而出现视觉伪影“或“CRTC 同步丢失问题“。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591313/tda4vm-displayport-4k-60hz-5-4gbps-is-not-working 

我们想知道这是否是可通过软件更新(例如新的软件驱动程序)修复的问题、如果是、那么 TI 是否正在进行修复? 或者、如果是处理器件问题而无法通过软件更新修复、那么如果是这种情况、TI 是否计划修复该问题或引入权变措施?

谢谢!

此致

LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Libor、

    是的、TI 正在进行修复。 我们正在与 IP 供应商讨论发布到上游。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    这是软件修复还是硬件(新器件)修复?

    谢谢!

    此致

    LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Libor、

    这将是软件修复。

    此致、

    Takuma