This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:用于存储和操作的空气湿度

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594603/am62p-air-humidity-for-storage-and-operation

部件号: AM62P

尊敬的 Apps 团队:  

 

我收到了客户的询问、我们是否定义了 AM62P 的存储空气湿度和运行中的空气湿度?  

我想你,但我想和你在一起。  

此外、这也是他们要求的要求:  

  • 存储空气湿度:30%至 95%相对湿度
  • 运行时的空气湿度:30%至 95%相对湿度  

谢谢您、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marinus  

    感谢您的查询。

    让我进行内部检查并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路板组装之前但从密封封装中移除器件->器件指定为 MSL3、在 ≤Ω 30°C /60%RH 环境条件下额定暴露 168 小时、在电路板组装之前无需重新烘烤。

    我们没有工作湿度规格、但器件已 根据标准 85°C 测试条件在 MSL3 湿度前提条件+ 1000 小时 JEDEC/85%RH THB(温度,湿度,偏置)条件下完成并通过相关认证