This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:Yolov8 ONNX->TIDL 转换示例

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1595205/tda4vp-q1-yolov8-onnx--tidl-conversion-example

器件型号: TDA4VP-Q1

您好:

我们目前正在努力将类似 YOLO 的模型(特别是基于 YOLOv8)部署到基于 TDA4VP 的器件上、因此我们需要使用 TIDL-RT。 我们查看了可用文档并探索了 GitHub 上的有用工具(例如 edgeai-tidl-tools  和 edgeai-tensorlab )。 然而、部署过程的某些方面仍不明确。
 
例如、文档中提到了 YOLOv8 模型、并提供了有限的示例(例如 prototxt 文件:链接) 。 然而,这些模型不会出现在 model_configs.py 或中model_zoo,这使得测试或用作参考变得更加困难。
 
因此、有几个问题:
  1. 您能否澄清为什么在 Model Zoo 中找不到 Yolov8 示例 — 这是由于内部优先级还是一些技术限制? 或者可能的许可证问题?
  2. 在上面链接的 protottxt 文件中、我们看到“head_param"值“值。 在 Yolov8 模型的上下文中、这些具体指的是什么? 它是否与 Yolov3/v5 的“Yolo_param"相同“相同?