This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:YUV 推测异常

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594618/tda4ve-q1-yuv-infer-abnormal

器件型号: TDA4VE-Q1

我们在入门级设备中部署了 5 个模型, 我们发现 3 个 bin 模型的推理结果  在设备上还可以 ,但  与     模拟 推理相比,2 个具有 4% AP 的 bin 模型减少了。  因此、我们认为 这是 TI 的 API 错误。  如何 解决这个问题?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 RTOS 导入模型。   该 SDK 是  ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_00_00_06。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否包括您的模型、输入数据和配置文件?  我们几乎无法通过它们来确定。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复.  模型和评估结果  e2e.ti.com/.../3365.entry.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8738.img_5F00_in.zipe2e.ti.com/.../4520.bev_5F00_seg2_5F00_inference_5F00_config_5F00_entry.txte2e.ti.com/.../7343.bev_5F00_seg2_5F00_Import_5F00_config_5F00_entry.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我注意到您的 entry/mos/model.onnx 型号有问题、这可能是导致该问题的原因。

    [TIDL Import]不支持:Allowlisting:图层名称-/ArgMax:仅支持 keepdims = 1(默认值)--[tidlAllowlistingConstraints/tidl_constraint.cpp, 85]
    [TIDL Import]不支持:Allowlisting:层名称-/ArgMax_1:仅支持 keepdims = 1(默认值)--[tidlAllowlistingConstraints/tidl_constraint.cpp、85]

    您能否查看 ArgMax 图层并确保它们正确无误?  entru/3D/model.onnx 中的模型正确导入和输注。

    ./PC_DSP_TEST_dl_algo.out s:bev_seg2_inference_config_entry.txt

    正在处理配置文件#0:bev_seg2_inference_config_entry.txt
    ---------------------------- TIDL 过程的 REF_ONLY 流程-------------------------------

    # 0。 . T 2257.09… … … …
    # 1。 . T 2259.54… … … …
    # 2 . . T 2253.60 … … …

    就 4%的变化而言、可能是导致变化的不同输入集。   

    此致、

    Chris