This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:锁定 MCU PLL 引导

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594614/am6442-locks-mcu-pll-boot

器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我对引导过程和引导期间锁定 PLL 有疑问。
 
在“引导过程流程“中、有一个名为“MSC ROM 配置 PLLCTRL and Locks MCU PLL“的步骤。
 
该步骤是否会配置 MCU PLL、然后等待 PLL 锁定、或者即使 PLL 未锁定、程序是否会继续执行下一步?
 
image.png
 
 
在数据表和 TRM 中、我找不到任何有关 PLL 的最小和最大频率的值。
 
您能否为 AM64 MPU 上的 MCU PLL(连接到外部振荡器)提供锁定范围和捕获范围规范?
 
 
 
此致、
Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    ROM 代码锁定仅 所选引导外设(如 USB、SD 卡等)需要的 PLL ROM 不会锁定其功能不需要的 PLL。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我想知道 AM64 (MCU_PLL0) PLL 的最小和最大容许输入频率范围 (FREF) 是多少?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我想知道 AM64 (MCU_PLL0) PLL 的最小和最大容许输入频率范围 (FREF) 是多少?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您可以参考 SysConfig 工具、在其中可以使用 hsdivider 值。

    https://dev.ti.com/sysconfig/#/config/?args=--product%20%2Fmnt%2Ftirex-content%2Fsitara_ctt_1_1_4%2F.metadata%2Fproduct.json%20--device%20AM6442%20--package%20%22FCBGA%20P$OPEN$ALVP$CLOSE$%22%20--variant%20AM6442-D%20--context%20system

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经尝试了时钟配置、但这不提供任何有关 PLL 锁定范围的信息。
    我可以推断出、PLL 能够使用 12.5MHz 时钟 (AM64 的内部 RC 振荡器 clk_12m_rc) 锁定、因为 HSDIV 的输出不等于 fref_clk。(根据 SysConfig 工具展示的内容)。
    例如、我想知道的是、如果 HSFOS0 出现故障、并且我的晶体在 10MHz(而不是 25MHz) 振)振荡  、我的 PLL 是否仍会锁定? 我想知道输入 PLL 锁定范围。
    此致、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    支持的外部晶体频率为 25MHz。 12.5MHz 内部振荡器是一个在检测到外部时钟丢失时开启的失效防护振荡器。 PLL 将继续工作、但这是一种紧急情况、需要进行相应处理。

    此致、

    Stan