This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:在构建表说明中支持 QSPI NAND 闪存引导模式

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592387/am62l-qspi-nand-flash-boot-mode-support-in-build-sheet-clarification

器件型号: AM62L

#1。 QSPI NAND 支持为“否“、但 QSPI 也不支持为“是“。

--它是因为 QSPI NAND 连接到 AM62L EVM 上的 OSPI_CS2,而不是在 EVM 上进行测试。 实际上、由于默认情况下未启用四通道模式、一些客户已使用 GD QSPI NAND 器件对 QSPI NAND 1-1-1 进行引导。 不确定 SDK 是否支持 1-1-4。

以及如何在从 1-1-1 引导后在 uboot 中启用四路模式 (QE)。  

只需添加 “SPINED_HASS_QE_BIT",“,"SPINED_INFO、"SPINED_INFO 中“ 中的属性、如下代码所示、将启用 QE?

 

https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/drivers/mtd/nand/spi/gigadevice.c

#2. QSPI NAND 1 位支持是的:为什么只有 1 位? 不是 8 位?

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/。 AM62L EVM 上的一些硬件调制器仅支持 xSPI-NAND 或 xSPI-NOR 中的一个

    2/。 串行 NAND 没有指定存储器配置、协议和模式的 JEDEC 标准... 考虑到闪存供应商的可变性、ROM 支持串行 NAND 器件是一项挑战。

    例如、某些 GD 器件上需要 QE 位才能实现 QSPI 操作、其中 AM62L ROM 中不支持 QE 位处理。 其中一种选择是从 1S-1S-1S 开始为 ROM 从串行 NAND 加载 tiboot3.bin/tispl.bin、并在下一阶段软件中重新配置为 4S 模式等。

    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/drivers/mtd/nand/spi/gigadevice.c?h=11.02.07#n287

    据我所知、GD 具有预配置 QE 位的特殊器件、请与 GD 联系、了解如何在 QE 位处理上调整 u-boot/内核驱动程序。

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong、

    并在下一阶段软件中重新配置 4S 模式等...

    要做到这一点、详情代码是什么? 只需添加 “SPINED_HASS_QE_BIT",“,"SPINED_INFO、"SPINED_INFO 中“ 中的属性  将启用 QE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中一个 AM62x 客户使用了 GD、并在 AM62x 上管理了 GD QSPI-NAND 器件的启动。
    有关更多详细信息、请参阅 e2e
    AM623:SPI NAND 闪存千兆位器件 GD5F2GM7REYIGY — 器件未引导 

    我建议与 GD 联系以了解有关如何处理 QE 位的最新 GD 驱动程序更新。

    此致、
    - Hong