This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:未通电时非失效防护 I/O 和电源引脚上的最大电流。

Guru**** 2687955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594812/am6442-maximum-current-on-non-fail-safe-i-os-and-power-pins-when-not-powered

器件型号: AM6442

尊敬的专家:

 

我目前正在基于 AM64 在电路板上定义生产测试、我看到一条线程提到在元件未通电时不要在 I/O 上执行连续性测试。
 
 
 
如果我正确理解您的观点、则万用表向芯片提供的电流过大、可能会有损坏芯片的风险。
 
是否仍可以通过限制电流来执行这些测量?
如果是、当器件未通电时、AM64 上非失效防护 I/O 的最大允许电流是多少?
 
此致、
Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件未上电时、不允许非失效防护 I/O 注入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    请参阅数据表的下表。

    此致、

    Sreenivasa.