This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:[DESAY]如何通过 API 获取根 Pulic 密钥哈希值

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591587/am625-desay-how-the-get-the-root-pulic-key-hash-value-via-api

器件型号: AM625
主题中讨论的其他器件: AM62L

目前、我们将制定特定的安全设计(在操作系统运行后检查 RootFS 在运行时服务中的完整性,以优化启动性能)。 为了确保对引用哈希进行身份验证、哈希将由 MPK 签名。 然后通过 MPK 哈希 (RSA 4096) 验证哈希。 所以我想 konw 是否有任何方法作为一个用户通过 API 获取根 Pulic 密钥哈希值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的专家 目前已离职。 请期待下周初收到回复。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    【其他问题】

    明白。 我还有一个额外的问题:我需要一条指令/或演示、说明如何将公钥(原始数据)包含在 X.509 证书中(证书是附加到 HS-SE 器件的已签名映像中的证书)。 从您的 CS 概念文档中,我无法详细了解 X509 证书的具体清单(如何通过 eMMC_read() API 在 eMMC 存储中找到 X509 作为一个核心)。  

    哪一个是真的?  对于已签名的映像、它本身就是 x509 证书 原始映像还是原始映像 附加到 x509。 认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/。 SMPK-H 和 BMPK-H 可从 MMR 寄存器读取。
    - SMPK-H 第 1 部分:起始长度为@0x44234800、长度为 32 字节
    - SMPK-H 第 2 部分:起始@0x44234850、长度=32 字节
    - BMPK-H 第 1 部分:起始@0x44234900、长度=32 字节
    - BMPK-H 第 2 部分:起始@0x44234950、长度=32 字节

    您可从中找到更多详细信息 参考设计和演示。

    我将在 AM62L HS-SE 上附加一个示例日志、其中我对 TI 测试 SMPK-H 和 BMPK-H 进行了编程

    2/。 这是使用 openssl cmd 从 x.509 证书读取公钥的一个选项。
    OpenSSL x509 -inform der -in tiboot3-am62x-hs-evm.bin -pubkey -noout > pubkey.pem

    此致、
    - Hong

    e2e.ti.com/.../8473.am62l_5F00_smpk_2D00_h_5F00_bmpk_2D00_h.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将此文档<K3 Security Hardware Architecture TRM>发送给我?  

    和:是  

    - SMPK-H 第 1 部分:起始@0x44234800、长度= 32 字节 ||  - SMPK-H 第 2 部分:起始@0x44234850、长度  = 32 字节=? SMPK 的 SHA512 哈希值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将此文档<K3 Security Hardware Architecture TRM>发送给我?  [/报价]

    1/。 请通过链接将申请发送到 AM62x 安全资源门户
    https://www.ti.com/drr/opn/AM62X-RESTRICTED-SECURITY

    K3 安全硬件架构 TRM。
    dr-download.ti.com/.../SPRUIM0C-C-windows-installer.exe

    [引述 userid=“662318" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591587/am625-desay-how-the-get-the-root-pulic-key-hash-value-via-api/6138204

    是  

    - SMPK-H 第 1 部分:起始@0x44234800、长度= 32 字节 ||  - SMPK-H 第 2 部分:起始@0x44234850、长度  = 32 字节=? SMPK 的 SHA512 哈希值

    [/报价]

    2/。 是的、您的理解是正确的。
    我附加了 smpk-h.log、这是我生成的 SMPK-H I、如下所示。

    openssl x509 -inform der -in tiboot3-am62x-hs-evm.bin -pubkey -noout > pubkey.pem 
    openssl rsa -in pubkey.pem -pubin -outform der | openssl dgst -sha512 > smpk-h.log

    此致、
    - Hong

    e2e.ti.com/.../smpk_2D00_h.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我想知道 Acores 是否可以访问 MMR 寄存器的地址?  因为我想在一核中时访问/读取这个 MMR 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以从 A 内核读取 MMR 寄存器、如我在上一次回复中的日志文件所示、其中寄存器为读取@u-boot 提示符。