This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:E3 上缺少 MIPI CSI 连接器和电路板版本

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1600456/sk-am62a-lp-mipi-csi-connector-missing-on-e3-and-a-board-revisions

器件型号: SK-AM62A-LP

您好、

AM62A EVM 修订版 E1 和 E2 上提供了 MIPI CSI 连接器、但未组装在修订版上 E3 和 A.

为什么会这样? 对于希望将 MIPI CSI2 摄像头连接到电路板的客户、我们是否有任何指导?


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我应该仔细阅读 EVM 手册、因为上面说明板在板的底部有一个 22 引脚 FFC 连接器。 比较顶部的图片并没有说明整个情况。