This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:像素时钟

Guru**** 2691985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1599580/am623-pixel-clock

器件型号: AM623

您好、专家

希望这能找到您。

在 AM6234 处理器的 DSS 中、我希望将低分辨率 LCD 面板((320 x 240 像素、6.3MHz 像素时钟)连接到 LVDS 输出。 是否可以在这个低时钟速率下使用它?

此致、

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周

    感谢您的查询!

    您可能需要对比以下有关该主题的 E2E 主题:

    AM62x:OLDI 上支持的最低分辨率

    OLDI LVDS 端口不支持低于 7MHz 的像素时钟、但我还将与主题所有者 Stan Stilyanov 进行讨论。  

    请期待明天做出响应。

    谢谢!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、您好、Stan

    “你是我的!

    只想检查一下这里是否有任何更新?

    此致、

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    遗憾的是、存在一个硬件限制、使得无法将频率设置为低于 7MHz。 请参阅以下 e2e 主题:
    AM625:AM62 16MHz(小型显示不起作用)

    此致、

    Stan