This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:SPI 接口问题

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1599573/tda4vl-q1-spi-interface-issue

器件型号: TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA4VL

尊敬的 TI 专家

我们使用 TDA4VL 作为我们的项目解决方案,并将 SPI 接口直接连接到 UPID(超级音速传感器)。

SPI CLK 频率 10MHz。

而根据硬件测试、我们发现 TID(CSn 高电平后的 SDO 阻抗)无法满足数据表中的要求。 数据表中的最大值为 200ns、实际测得的 TID 值为 24uS/42uS(两个样本)。

SPI 接口直接连接到 UPID 的 SPI 接口。 我们是否只需配置寄存器来更改 TID 值?  

image.png