This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A-PET-CALC:将图像 Zip 文件导入到 TI EdgeAI Studio 模型编写器

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587957/am62a-pet-calc-importing-image-zip-files-to-ti-edgeai-studio-model-composer

部件号:AM62A-PET-CALC

将文件导入模型编写器后、加载栏会显示、要么消失、要么最终超时、没有文件被上传。 我们唯一的成功就是一次上传一个单独的图像。 我们尝试上传的 zip 文件是图像数据集。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您报告此问题。 我已将此主题提请 EdgeAI 团队注意、以获得进一步帮助。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传 zip 文件时、请确保数据集 zip 存档采用预期格式。   图像和注释文件夹需要位于存档的顶层。  请参阅随附的示例 zip 文件。   如果这不能解决您的问题、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_classification_5F00_example_5F00_dataset.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 上传到模型编写器的 zip 文件是否有大小限制? 我已经确保 zip 文件的格式与所附示例相同、并且它似乎在上传、直到它到达最末尾、然后加载消息消失、没有  上传任何图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以共享数据集以进行调试?  如果您对此持开放态度、我们可以设置一种私人方式进行分享。  

     提前感谢您。