This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:IBIS-AMI 模型请求

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1582461/am67a-ibis-ami-model-request

器件型号: AM67A

您好、

客户需要使用 IBIS-AMI 模式进行 PCIe 仿真。
您似乎仅披露 IBIS 模型。
您能告诉我如何获取 AM67A 的 IBIS-AMI 模型吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    感谢您的查询。

    让我与团队核实并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    您是否在 TI 现场团队合作执行此工程?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    >您是否正在为该项目与 TI 现场团队合作?
    我不确定您提出此问题的原因、但我属于 TI 分销商、在 TI 日本成员工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    我不知道您为什么提出这个问题、但是我属于 TI 的经销商、与 TI 日本成员合作。

    我在内部检查 IBIS-AMI 模型。  

    由于 TI.com 上未提供中的模型、并且如果通过 NDA 提供该模型、因此我想确保所需的 NDA 已准备就绪、因此正在进行检查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 TI.com 上未提供中的模型、并且如果通过 NDA 提供该模型、因此我想确保所需的 NDA 已准备就绪、因此正在进行检查。

    => 您能否告诉我客户需要何种 NDA?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    [引述 userid=“80765" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1582461/am67a-ibis-ami-model-request/6096778

    由于 TI.com 上未提供中的模型、并且如果通过 NDA 提供该模型、因此我想确保所需的 NDA 已准备就绪、因此正在进行检查。

    => 您能否告诉我客户需要何种 NDA?

    [/报价]

    让我确认是否需要 NDA 并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    我知道 IBIS-AMI 模型是根据保密协议共享的。

    请联系您正在努力推进此工作的 TI 日本归档团队。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我与 TIJ FAE 确认了 NDA。
    我们确认客户与 TI 签订了主 NDA。
    是否可以根据此 NDA 提供 IBIS-AMI 模型?
    (我的公司与 TI 签订了“经销商协议“NDA。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    谢谢你。

    您能请 TIJ 现场团队联系我来推进这一工作、

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经将其分享给 TIJ FAE。 我听说他联系过你。
    请联系内部沟通、并在您了解决策时发送您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    谢谢你。

    我有 TIJ 现场团队请求、并与团队合作提供请求的信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请将您的状态发送给我吗?
    我想您已经有 IBIS-AMI 模型、因此我不知道为什么您花了很长的时间来确认这个模型。
    如果你需要更多的时间来确认这一点,我想知道原因。

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    谢谢你。

    我已经发送了一个链接 taki-San。

    我发送了一封跟进邮件。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    我看到您按下了 Resolved(解决)按钮。

    您能否确认客户是否能够使用该模型?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    >您能否确认客户是否能够使用该型号?
    客户现在还有一个问题、所以稍后我会进行检查并发送反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    注意并感谢您。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    >您能否确认客户是否能够使用该型号?
    很抱歉我迟到的答复。
    我可以确认客户可以使用您的 IBIS-AMI 模型、他们说没有发现任何问题。
    因此、请关闭此主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryuuuichi Machinda,

    大家好、感谢大家。

    感谢客户关注并提供更新。

    此致、

    Sreenivasa.