This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:打开视频时怀疑 HDMI 出现故障

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596912/dra712-suspected-hdmi-glitch-when-turning-on-video

部件号:DRA712

TI 团队大家好、

 

我们在产品中进行了以下设置

SOC = DRA712

显示输出= HDMI

 

我们有 2 个单独的过程输出到显示屏

  1. 使用 eglfs_kms 绘制覆盖图的 Qt 进程
  2. GStreamer 流水线过程、该过程在 plane-id=43 connector-id=55 上使用 kmssink 绘制视频馈送

 

关闭视频源->打开时、QT 馈送始终保持活动状态时、是否会出现 HDMI 视频瞬间下降/干扰?

 

附件= modetest.output.txt 、 qt_env_variables.txt 

 

谢谢。此致、

Anand Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    根据带宽和缺乏专业知识、请预计响应会有所延迟。 请分享 Linux 版本详细信息。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    我们使用的是 Linux 版本 4.19.73

    它基于 git://git.ti.com/glsdk/psdkla-kernel.git 上的“p-ti-linux-4.19.y"标签“标签

    谢谢。此致、

    Anand Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

     

    我理解带宽问题、但是否可以判断何时可以预期响应。 实际上、我们与客户之间存在依赖关系、因此这有点紧迫。

     

    谢谢。此致、

    Anand Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    坦率地说、根据以下几个因素、支持您的请求需要一些时间:

    • 此 SDK 和 Linux 版本已经非常过时、远远超出了其支持窗口
      • 根据 Linux 版本、我假设 SDK 6.3 (ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03) 自 2019 年起是否正确?
    • GLSDK 团队不再存在。 (缺乏器件 /软件组合方面的专业知识)

    我只是分享这一点、因此期望尽可能切合实际。  

    我将回顾一下、并希望最迟在下周回复您。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    我听说过我们的团队、似乎您有多个流程输出到一个 KMS 显示屏这一事实不是一个有效的使用案例。 显示屏只应有一个所有者。  预计会出现干扰、因为此用例没有同步。  

    您如何在一张卡上运行两个 KMS 应用程序?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    感谢您的及时答复。

    >您如何在一张卡上运行两个 KMS 应用程序?

    -两个进程都在写入不同的平面,QT 应用程序使用平面 id 35,而 Gstreamer/视频应用程序正在写入平面 id 43。 有关设置的更多详细信息、请参阅原始帖子附加的文件。

    我知道 HDMI 端预计会出现干扰。

    1.中断/帧丢失会持续多少帧?

    2.您能帮助测量丢失帧数的程序吗?

    谢谢。此致、

    Anand Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、  

    我必须与开发团队协商。

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    您是否有机会就上述问题与开发团队核实?

    谢谢。此致、

    Anand Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    是的;注释是、这不是一个典型的用例、因此答案是我们不知道。


    因此我们 不能 支持测量丢失帧数的过程。

    我通过谷歌搜索问题的唯一想法是  在 gstreamer 管道中使用 fpsdisplaysink。

    此致、

    Josue