This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何按操作系统查找全内存大小 (512MB)

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596103/am623-how-to-find-full-memory-size-512mb-by-os

器件型号: AM623

您好、
我的客户在 AM623x 上使用 SDK-AM62X PROCESSOR-SDK-LINUX 10.00.07.04。  它们设置以下配置、但 RAM 区域未满 (512MB)。

CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x02500000 -> 455.5MB
CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x04000000 -> 448.0MB

它们引用了以下 E2E、但尚未解决。  请您告知我们。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548866/am625-error-reserving-fdt-memory-region-failed/6060289
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1453830/am623-uboot-can-t-boot-normally-in-our-customer-board/5598896

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hattori-San、

    我相信我已经回答了你提到的第二个问题。

    DM 固件和 OPTEE 位于 512MB DDR 内存的顶部、Linux 无论如何都无法使用。

    您可以在器件树保留存储器节点中看到、当大小为 0x00c00000 时、DM R5 固件位置为 0x9db00000、而当大小为 0x01800000 时、OPTEE 位置为 0x9e800000。 两者都将上 37MB (0x02500000) 移到 512MB DDR 的上限。  因此、即使未设置 CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE、并且 LINUX 会“看到“所有 512MB 内存、Linux 仍无法使用此区域。

    “CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x02500000"是“是为了保护该区域不会被 U-Boot 代码重定位覆盖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我了解 DM 固件的区域、OPTEE 在 CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE 中保留。   但是、不需要 OP-TEE、因为 OS 不是 Linux。   我们是否可以禁用“DM firmware and OPTEE“?   请告知我们。

    此致、
    Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我个人没有尝试在没有 OPTEE 的情况下使用 U-Boot、但你可能可以在没有参数的情况下重建 TF-A。“ SPD=选项 “以摆脱 OPTEE。

    但您不能禁用 DM 固件、它是系统资源管理的基本组件。