This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CSI-2 摄像头馈送到 cortex-M 上的 DSS z 索引 2

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1599128/tda4vm-csi-2-camera-feed-directed-to-dss-z-index-2-on-cortex-m

器件型号: TDA4VM

您好:  

我们将按照如下所述的用例评估 TDA4VM:

CSI-2 摄像头连接到电路板、我们希望当电路板上电时、摄像头被初始化、视频馈送覆盖在 Linux 显示馈送(稍后在 Linux 启动时到达)的顶部。 摄像头馈送应由 cortex-r 仪表组处理、并应具有将其直接传输到 DSS 的硬件支持、DSS 应保持其配置、从而无需进行软件初始化。

时间戳 1:电路板切换
时间戳 2:通过 HDMI 显示在一个小矩形框中的摄像机馈送
时间戳 3:Linux 启动并显示其正常显示在摄像机馈送后(z 索引下)

我们想知道这种确切的行为是否可能。 如果没有、那么 SK-TDA4VM 可以做什么?
我们是否有现成的示例? 如果它们与此行为不匹配、则最接近的示例是什么。  
从哪里获取此示例/软件以及设置说明是什么。

谢谢!