This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:参考设计问题

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1597308/am623-reference-design-questions

器件型号: AM623
主题中讨论的其他器件: TPS22965

您好:

在该参考设计中、PMIC (TPS6521903) 用于对 AM62x 进行电源时序控制并为其供电、如以下 PMIC 文档中所示。  

image.png

在此上电序列中、第一个由顶部的电源开关 (TPS22965) 提供的 3.3V 电压。 在该参考设计中、该 3.3V 电压用于为 DEV 板上的外设供电、这些外设可以在其余电源上电之前在 AM623 上应用信号或上拉 GPIO 引脚。 这会导致问题吗? 在 VDD_CORE 稳定后、我们是否应该将 3.3V 电源分离为开关为电源外设(包括以太网 PHY)的 3.3V 电源?

 

关于该参考设计的第二个问题是针对如下所示的时钟缓冲器使能信号:

image.png

如果在下面所示的上电序列中的 LDO2/0.85V 之后启用该时钟、

image.png 

是否发现在启用 LDO2 之前启用缓冲区的问题? 我们是否应该使用 LDO2 启用时钟缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    大多数处理器 IO 都没有失效防护功能。 如我们的设计配套资料中所述、我们建议 为 SoC 的 IO 电源(即 VDDSHVx)和外部外设的 IO 电源使用相同的稳压器。 这将有助于防止在数字引脚相应的 IO 电源未通电时出现电压。 有关时钟缓冲器的问题、请遵循我们的 EVM 实现。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!