This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK - AM64X:支持的闪存器件型号

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM6411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1599122/mcu-plus-sdk-am64x-supported-flash-part-numbers

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM64X-AM64X
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigAM6411

您好:

客户有人询问 MCU-PLUS-SDK AM64X。

根据以下网站、  

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/BOARD_FLASH_PAGE.html

支持以下闪存器件。

  • S28HS512T (1.8V)
  • S25HL512T (3.0V)

然后、他们询问相同的 SysConfig 配置是否也支持以下器件型号。

  • S28HL512T (3.0V)
  • S25HS512T (1.8V)

在不进行任何 SysConfig 修改的情况下、SDK 是否也支持这些器件型号?
我们使用的是 AM6411。

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在查看闪存数据表、如果需要加入任何其他更改、或不支持同一闪存的另一个型号(差异只是在电压方面)、我将进行更新。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需更改  器件 ID MCSB、  当前在适用于您的应用程序的 SysConfig 中、闪存部分将显示的值  闪存 JEDEC 器件 ID  AS  0x5B1A、对于 S28HL 型号、需要将此值更改为 0x5A1A。

    同样、  也可以使用它作为 QSPI 闪存  S25HS 型号、那么 id 应该从 0x2A1A 更新为 0x2B1A

    除此之外、不需要进行其他更改。

    此致、

    Vaibhav