This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:SK-AM62P-LP 是否支持 MIPI DSI 命令模式?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1598932/sk-am62-lp-is-mipi-dsi-command-mode-supported-on-sk-am62p-lp-with-tidss

器件型号: SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件: SK-AM62P-LPAM62P

我们正在评估 AM62 处理器和 SK-AM62P-LP EVM、该新产品使用基于 ILI9488 控制器的单通道 MIPI DSI 显示。 该显示器需要使用 MIPI DSI 命令模式进行初始化(睡眠输出,像素格式,显示开启等 DCS 命令)。

AM62 TRM 指出、DSI 主机同时支持命令模式和视频模式。 但是、E2E 帖子表明 tidss 桥中不支持命令模式、而这里的最新讨论表明它现在可能受支持。

请您澄清一下:

  1.  AM62 的 tidss DRM 驱动程序当前是否支持 MIPI 命令模式?
  2. 是否有任何示例叠加或面板驱动程序用于具有 MIPI 单通道的 SK-AM62P-LP 上的命令模式面板?
  3. 如果不受支持、是否有在 AM62 上启用命令模式的路线图或权变措施?