This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 的功率耗散

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596792/am6442-power-dissipation-of-am6442

器件型号: AM6442

TI 团队大家好、  

我们正在执行 AM6442 的热仿真。 但是、我们未能找到有关的任何信息 热功率耗散

我们使用 sprm779_Power Estimator Excel 文件来估算 更低的功耗 但对于 AM6442、我们需要 功率耗散

您是否有任何可以与我们分享的有关此主题的数据或工具?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们! 您是否在仿真中使用 AM64 热模型 (www.ti.com/.../sprm773)?

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我使用“441ALM_AM64_Package_CTM"热“热模型进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的 AM64 热模型可在 TI.com 上的 AM64 产品页面中找到。 对于热仿真、我们建议使用以下两个选项之一:

    • 在 PET(即 125°C)的最坏情况温度下使用功耗。 然后、在运行热仿真后、验证有多少缓冲器可用。  

    • 使用目标 SoC 结温的功耗 然后、在运行热仿真后、验证是否超过 SoC 结温。  

    谢谢、

    Brenda