This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:在 SysConfig 上设置 DDR4 频率

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1597080/am6442-set-ddr4-frequency-on-sysconfig

器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

 

客户对 SysConfig 上的 DDR4 频率有疑问。

 

在最新的 SysConfig 中、DDR4 频率固定为 800MHz。

由于他们使用的是 533MHz、因此希望在 SysConfig 上设置 533MHz。

如何设置 533MHz?

AM64x 器件(例如 DDR)是否仅支持 800MHz?

 

谢谢。此致、

英明