Other Parts Discussed in Thread: AM5728
器件型号: AM5728
我们使用 AM5728 通过相关解码器捕获 4 个 PAL 通道以及 1 个 VGA 和 2 个 HDMI 通道、并将解码(数字数据)发送到 AM5728 的 VIP 端口、以便使用 GStreamer 流水线通过 RTSP 录制通道并将其实时流式传输到远程网络客户端。
我们有一个观察到、在给定时间应该同时工作的 7 个信道中。 SoC 仅支持 4-5 个通道进行开启和流式传输。 最后 2-3 个通道甚至不会被 RTSP Stream 服务器应用程序打开。 这是因为 Ducati 不响应 gstreamer 流媒体命令。 在这种情况下,即使所有流都已关闭,然后尝试重新打开,它正在抛出一个错误,甚至第一个通道没有打开。 仅在重新启动后、Ducati 才会再次响应。
请告诉我们 AM5728 是否支持一次从 7 个 VIP 端口采集数据、以及我们是否可以同时通过以太网流式传输所有 7 个通道。
是否可以通过配置 Linux 内核使 Ducati 同时运行 7 个流。