This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:SK-AM68 UART 引脚配置

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1598541/am68-sk-am68-uart-pin-configuration

器件型号: AM68

我正在运行基于 SK-AM68EVM 的定制电路板、但我遇到了一些问题。
我正在尝试从 UART8 输出引导日志、但它仅在上电后约 7 秒开始显示。
在我们的定制电路板上、我们需要将 UART8 TX 分配到 U27 引脚、因此我们添加了该引脚配置。
但是、在检查示波器上的波形时、似乎首先配置了 AH27 引脚、稍后它会切换到 U27。
我认为 AH27 是 EVM 的默认设置、但这个配置应用在哪里?