This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J7200XSOMXEVM:J7200XSOMXEVM:J200 上的 EtherCAT 主站使用 CPSW5G + EthFW:从站扫描失败

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1598679/j7200xsomxevm-j7200xsomxevm-ethercat-master-on-j200-using-cpsw5g-ethfw-slave-scan-fails

器件型号: J7200XSOMXEVM

尊敬的 TI 专家:

软件/硬件配置:

  • 电路板:  J200

  • 以太网:

    • CPSW5G  一方  EthFW  (MAC 模式+交换机端口)

    • CPSW2G  本机以太网

  • SDK:

    • Linux RT 10_01_08_01

    • RTOS 10_01_00_04
  • EtherCAT 主站:  CODESYS EtherCAT 主站

  • EtherCAT 从站:标准 EtherCAT I/O 模块

我正在尝试运行  EtherCAT 主站 (CODESYS)  有一个外部电阻器、同时还使用  EthFW  用于标准 EtherNet/IP 通信。

当前连接:

  • CODESYS 工程 PC (Windows)  目标  使用 EthFW MAC 模式的 CPSW5G (Eth2)

  • EtherCAT 从站  已连接至:

    • CPSW2G(本机以太网)

    • 另一个  开关模式下的 CPSW5G 端口

EtherCAT 主站正确启动并可通过 CODESYS env 访问、但是  扫描期间未检测到 EtherCAT 从站

1 — 启用 EthFW(MAC 模式或开关模式)后、CPSW5G 是否支持 EtherCAT?

2-是否有任何参考设计或文档确认具有 EthFW 的受支持/不受支持的 EtherCAT 架构?  

谢谢你。