器件型号: J722SXH01EVM
尊敬的 TI 团队:
我在构建 TI SDK 时遇到了 2 个问题。
-
这是随附的日志。
- 错误:/home/avin/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_01_00_03/yocto-build/sources/meta-edgeai/recipes-core/images/tisdk-adas-image.bb 中的任务 do_opulate_sdk 取决于/home/avin/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-11_01_00_03/yocto-build/apd_demo/yocto-layers/meta-ara/recipes-core/images/core-image-apd-minimal-radar-fusion.bb 中不存在的任务 do_package_write_ipk
错误:命令执行失败:1.
我已将中的 PACKAGE_CLASSES =“package_rpm"更“更改为 PACKAGE_CLASSES =“PACKAGE_IPK"</s>“ 我的自定义配方、但我仍然收到相同的错误。
您能帮我解决这个问题吗?
谢谢!
此致、
Thejasvi