This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L 功耗

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS62LEVM, AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1598026/am62l-am62l-power-consumption

器件型号: AM62L
主题中讨论的其他器件: TMDS62LEVM

嗨 MPU 团队、我们的客户正在针对待机 功耗至关重要的应用评估我们的 AM62L。 他们使用我们的 TMDS62LEVM。

这是来自我们客户测量结果的反馈、您能回顾一下并给出建议吗?这是客户应该看到的、还是我们认为可以通过旋钮来降低功耗:

******

已通过 DMM 手动测试感测电阻的压降并计算了功耗。 令人困惑的是“VCC_3V3_main"功“功耗远高于预期。

 

当 EVM 在深度睡眠模式(挂起至 RAM)下运行时、在 R559(5m Ω)处测得为 1.09mV。 “VCC_3V3_MAIN"电源“电源轨的总功率为 ((1.09mV/5m Ω)*3.3V)=0.72W、这太大以至于无法获得充电器产品的合规性批准。 “VCC_3V3_MAIN"已“已分配给多个外设、并且难以逐个隔离。 您能帮助我们看看这一点并提供建议吗?

*************

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    3.3V 前置稳压器 (VCC_3V3_MAIN) 不包括在 SoC 电源分析中、因为该电源轨为 SoC 之外的多个外部 IC 供电。 以下是 TI 提供的一些电源资源、可帮助您进行功耗分析:  

    仅供参考、为了在深度睡眠期间降低 PMIC 功耗、您可以将 PMIC 直流/直流转换器开关模式从“强制 PWM“更改为“自动 PWM“ PFM。 这可以通过执行以下两个选项之一来实现:

    • 选项 1:将 MODE/STBY 引脚配置更改为“仅 MODE“。 此外、需要更新 AM62L PMCTRL 寄存器、以在进入 DEEPSLEEP 时将 PMIC_LPM_EN0 信号拉至低电平。   
    • 选项 2:在进入 AM62L 深度睡眠之前、将 MODE/STBY 引脚配置更改为“STBY",“,并、并通过 I2C 将直流/直流转换器开关模式更改为自动 PFM。  

    谢谢、

    Brenda