This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:主域断电指示引脚

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592178/tda4vh-q1-main-domain-power-off-indication-pin

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

嗨、大家好

当 TDA4VH-Q1 主域软件断电时、硬件引脚是否可以指示断电状态? 如果没有、  MCU 域如何通过硬件引脚识别主域断电状态?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

    你有什么意见吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、

    您是否想问 MCU 域如何知道它如何关闭主域? 在许多 PDN 拓扑中、您可以使用 I2C 操作来读取外部 PMIC/降压控制器、以检查它是否提供电压。 在内部、POK 保持由 MCU 域供电。 应该可以注意到主域 POK 超出范围。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    1.“你在问 MCU 域是如何知道它关闭了主域的?“----- 是的、是这样。

    2.“在许多 PDN 拓扑中、您可以使用 I2C 操作来读取外部 PMIC/降压控制器、以检查它是否提供电压。“----- 这意味着“在 MCU 域向 MAIN 域发送“关断“命令后、PMIC/降压控制器将停止向 MAIN 域供电“、是正确的?

    谢谢

    Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、MCU 会向 PMIC 发送 i2c 命令。 它会关闭主域的电源。
    在 TDA4VH PDN(在 EVM 上)中、内核和 CPU 由外部降压转换器供电、但它们的启用由 PMIC 的 LDO3 控制。 因此、读取 LOD3 输出的状态应该清楚地告诉您主域是通电还是未通电。