This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:我想从 M4F 内核运行 WWDT、但我可以&'t 查找任何样本。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1598130/sk-am62b-p1-i-want-to-run-wwdt-from-the-m4f-core-but-i-can-t-find-any-samples

器件型号: SK-AM62B-P1
主题: AM623 中讨论的其他器件

大家好!

我们正在考虑使用来自 AM623 的 M4F 内核的 12.7.2 RTI-窗口式看门狗计时器 (WWDT)。
在 mcu_plus_sdk_am62x_11_01_00_16 中的下面、examples\drivers\watchdog\watchdog_interrupt\am62x-sk没有 M4FSS 的示例代码。
如果您有任何有关从 M4FSS 控制 WWDT 的程序的信息以及示例代码、我们将非常感谢您的指导。

此致、

ITO