请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4VM
MCAN 要在不丢弃数据的情况下进行正确通信、时间量子参数的范围究竟是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TDA4VM
MCAN 要在不丢弃数据的情况下进行正确通信、时间量子参数的范围究竟是多少?
时间段的长度
• SYNC_SEG 为 1 次量子长度。
• PROP_SEG 可编程为 1、2、...、8 倍广达时间。
• PHASE_SEG1 可编程为 1、2、...、8 个时间量程。
• PHASE_SEG2 是 PHASE_SEG1 的最大值和信息处理时间
•信息处理时间小于或等于 2 个时间广达长。
位时间中的时间广达总数必须至少可在 8 至 25 之间进行编程
TSEG1、TSEG2:用于定义位采样点的时间段。
TSEG1:采样点之前的时间= Prop_Seg + Phase_Seg 1
TSEG2:采样点后的时间= Phase_Seg 2