器件型号: DRA821U-Q1
主题: DRA821 中讨论的其他器件
尊敬的 TI E2E 支持团队:
我目前正在处理一个使用** Texas Instruments DRA821**处理器的项目、需要实现强大的安全特性、特别是**可信执行环境 (TEE)**和**安全引导**功能。
我正在寻找有关正确实现和配置这些功能所需开发材料和工具的指导。
请提供以下资料:
1.** 开发人员文档:**
*是否有与 DRA821 上 TEE 和安全启动特性的实现和配置相关的具体**应用手册**、**参考手册 (TRM)**或**软件开发套件 (SDK)**?
*在哪里可以找到有关安全启动的**密钥供应**和**映像签名**进程的详细指南?
2.** 所需工具:**
*建议使用哪些**主机工具**或**实用程序**来生成签名的引导映像、管理安全密钥以及配置 DRA821 的安全保险丝? (例如,特定的签名实用程序,熔丝工具)。
3.** 软件/固件支持:**
*对于 DRA821、支持/建议使用哪个**安全监控器**(例如 OP-TEE、TrustZone)、而哪个版本的 SDK/引导加载程序 (U-Boot/SPL) 提供了必要的安全挂钩?
任何指向相关资源、技术文档或示例的链接都会非常感谢。
感谢您的时间和帮助。
此致、
Jack Cha