This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDA4AEN-Q1:如何在 J722S 中生成组合应用映像?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1598569/faq-tda4aen-q1-how-to-make-combined-appimage-in-j722s

器件型号: TDA4AEN-Q1

说明在没有 HLOS 的 J722S 中使用 WKUP R5F 和 MCU R5F 组合应用映像的步骤的示例

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/mcu_plus_sdk_j722s_11_01_00_15/docs/api_guide_j722s/TOOLS_BOOT.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例:  为 WKUP R5F 的 MCU R5F 和 SCI 客户端映像获取 FLS 映像、并在 SDK 11.0 中为 WKUP R5F 和 MCU R5F 构建组合应用映像的步骤

    FLS 图像= FLS_app_indac_mcu0_0_release.rprc

    SCI 客户端映像= sciclient_get_version.debug.rprc

    1.进入 MCUPLUSDK 路径内部  


    cd $ mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/tools/boot/multicoreImageGen



    2.运行以下命令


    $ ti/ccs1280/ccs/tools/node/node $ mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/tools/boot/multicoreImageGen/js --DevID 55 -- out combinedj722sapp.appimage sciclient_get_version.debug.rprc@1  $ mcu_plus_sdk_@


    注意:这里 1 表示 wkupcore、0 表示 mcur5f core


    3.签署合并的图像
    python3 $ mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/tools/signing/appimage_x509_cert_gen.py–bin combinedj722sapp.appimage --authtype 2 --loadaddr 84000000 --key $ mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/tools/boot/signing/rom_degenerateKey.j722sapp.pehs–appj722s.optionhs

    注意:$表示您的绝对本地路径

    现在 combinedj722sapp.appimage.hs_fs 是您的最终 appimage。

    核心详细信息:

    BOOTIMAGE_CORE_ID_MCU-r5fss0-0 = 0
    BOOTIMAGE_CORE_ID_wkup-R5fss0-0 = 1
    BOOTIMAGE_CORE_ID_MAIN-r5fss0-0 = 2
    BOOTIMAGE_CORE_ID_c75ss0-0 = 3
    BOOTIMAGE_CORE_ID_c75ss1-0 = 4
    BOOTIMAGE_CORE_ID_a53ss0-0 = 5
    BOOTIMAGE_CORE_ID_a53ss0-1 = 6
    BOOTIMAGE_CORE_ID_a53ss1-0 = 7
    BOOTIMAGE_CORE_ID_a53ss1-1 = 8
    BOOTIMAGE_CORE_ID_HSM-m4fss0-0 = 9
    此致
    Tarun Mukesh