Other Parts Discussed in Thread: AM2431
器件型号: AM2431
尊敬的专家:
TMDS234EVM 使用 HiTg 材料 (Iteq IT180A)、玻璃透射温度 (Tg) 为 170°C 或更高。
您能否解释一下为什么 170°C 以上的 Tg 基板 是必要的?
通常情况下、我假设这是为了提高热阻和刚度、 但由于这是一种微控制器电路板、它不会产生太多热量、因此我希望它能防止翘曲。
我想知道是否还有其他原因。 由于材料坚硬、钻孔和类似工艺可能存在局限性。 在展望大规模生产时、我想确定是否存在任何限制。
此致、
正常