Other Parts Discussed in Thread: AM2434
器件型号: TMDS243EVM
主题: AM2434 中讨论的其他器件
我可以为 243EVM 上电。 除 LD2 之外的所有 LED 均亮起。 但是、我在 TP8 上测量到 0.85V。
当我运行快速入门演示时、该工具会加载闪存、然后在尝试对内核进行编程 时收到一条消息:COM23:230400 配置调试服务器时出错:error=连接到 AM2434_ALV 器件失败:请拔下 AM2434_ALV、然后重新插入并重试
我还收到调试服务器无法连接的错误消息。
我已经尝试了拔出/重新插入 USB JTAG 和 UART 端口、我已经调整了 USB COM 端口设置、我已经尝试了下电上电、但是仍然无法传递错误消息来运行快速入门演示。
出什么问题了?