Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: AM68A
主题 MATHLIB 中讨论的其他器件
您好、
在 C66X MATHLIB 中、有用于 acos 的双精度函数 (acosdp)。 如何使用 C7X MATHLIB 执行相同的双精度 Acos 函数?
谢谢、
马特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB
部件号: AM68A
主题 MATHLIB 中讨论的其他器件
您好、
在 C66X MATHLIB 中、有用于 acos 的双精度函数 (acosdp)。 如何使用 C7X MATHLIB 执行相同的双精度 Acos 函数?
谢谢、
马特
尊敬的 Matt:
将 C66x 源代码迁移到 C7x 的步骤:
参考资料: https://www.ti.com/lit/ug/spruig5e/spruig5e.pdf
1.分析现有 C66x 源代码: 了解当前 C66x 代码的逻辑和实现。 acosdp 实现可从 以下网址获得: mathlib_c66x_3_1_2_4\packages\ti\mathlib\acosdp src 。
设置 C7x 开发环境(如果尚未安装):
3. 应用 C7x 特定优化: 利用矢量化和流引擎功能提高性能。 (下面附上了培训材料链接)
4. 将 C66x 内在函数替换为 C7x 等效项:

此致、
Betsy Varughese.