This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:在 EVMK2GXS 中运行音频编解码器的示例代码

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12, EVMK2GXS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1598257/66ak2g12-example-code-operating-the-audio-codec-in-evmk2gxs

器件型号: 66AK2G12
主题中讨论的其他器件: EVMK2GXS

您好、

我们想了解 公司音频产品的一个新概念。

我们使用的是 66ak2g12 评估板编号 EVMK2GXS。

该电路板内部包含一个编解码器、我们很难实现设置电路板的代码、该代码使用正确的引脚多路复用和寄存器设置来操作编解码器+McASP2 设置的音频输入/输出。

我们使用的是裸机、而不是 Linux 操作系统。

您能否提供用于运行 McASP 数字音频总线的示例文件以及适用于此评估板 EVMK2GXS 的编解码器初始化的示例文件来帮助我们?

 

谢谢、  

 Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner、

    我们无法再在 K2G 上提供软件或硬件设计支持。 如果要创建新设计、可能需要查看较新的器件、例如 AM62D 或 AM275。 这两个器件均用于音频开发。

    由于这些器件非常新、我们将首先发布汽车版本的器件 (-Q1)。 我相信我们计划在明年发布“通用“器件型号。 我可以将您的问题发送给另一个团队成员、以便进一步讨论这些器件中的任何一个是否适合您的设计:
    https://www.ti.com/product/AM62D-Q1
    https://www.ti.com/product/AM2754-Q1

    此致、

    Nick