器件型号: TDA4VEN-Q1
尊敬的专家:
我怀疑使用 syscfg 工具配置 DDR 参数时 tREFlab 和 tREFlpb 的值。
我发现 SYSCFG 工具上的默认配置是 tREALAB=1950 (TC 95℃) 和 tREFLpb=488 (85℃ TC 85℃)。 但是、根据 Samsung 和 Nanya 的 DDR 数据表、tREALB 和 tREALB 的值应一一对应。 因此、当 tREALAB=1950 时、tREFlpb 的值应为 244、这是更合理的。 我可以问一下 SYSCFG 工具上的默认配置基于哪些注意事项吗? 如果我打算采用其他型号的 DDR、我是否应该在 SYSCFG 工具上保留这两个参数的默认配置、或者根据数据表进行调整。

BR。