This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:SYSCFG_c.ROV.xs 无法在 CCS 中打开

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596682/ccstudio-syscfg_c-rov-xs-cannot-be-opened-in-ccs

部件号: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

嗨、 Guy、

使用贵公司的 mspm0_sdk_2_08_00_03 SDK 时、请导入 mspm0_sdk_2_08_00_03\examples\rtos\LP_MSPM0G3507 工程代码。我发现之前的 bq769x2_control_i2c.syscfg 文件已更改为 syscfg_crov.xs。 无法打开 CCS IDE。 我不知道如何配置它。

img_v3_02sr_b60cd1d4-427c-4fa0-ba15-62fbad47724g.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FreeRTOS 示例应包含此文件、但该文件已从构建中排除、并且在构建过程中不应该出现此文件错误、请通过右键点击此文件来从构建中排除此文件。