This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:错误:"在源./setup.sh"期间缺少 am62a 文件

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596572/am62a7-error-missing-am62a-file-during-source-setup-sh

器件型号: AM62A7

大家好、E2E 专家:

我遵循了仿真指南,但当我到达运行步骤时source ./setup.sh,我遇到了与丢失的am62a文件相关的问题。 我使用了提供的 链接中的指南 、并安装了所有内容、直至上述步骤。 但是、我遇到了以下错误:

Error.txt 

请帮助我解决这些问题。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    某些上游软件包未设置似乎存在一些问题。 我已经尝试了这个版本在我的最后,并面临一个类似的问题。 可能有以下几项修复:

    1.升级到更新的 SDK 版本以及相应的 TIDL 工具。
    2.从安装脚本中删除依赖关系。 似乎来自图形优化器、可使用此处的变量 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/10_01_03_00/setup.sh#L84 来跳过该优化器。 如果成功编译特定模型需要这些工具、则可能需要进行额外的测试。

    您能告诉我您当前使用的 SDK 版本吗? 如果以上两者都不可能、请告诉我、我们可以在 PIP 设置过程中尝试找出根本问题。

    此致、
    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我想在 PC 上为 AM62A 板运行仿真、但我没有太多经验、希望您可以指导我解决以下问题:

    您可以推荐稳定且更新的 SDK 版本吗?

    我无法分辨 SDK 版本与 10_01_03_00 版本之间的区别。 之前,我运行该版本,因为它似乎是我能找到的最稳定的版本。

    此外、您提到的相应 TIDL 工具包到底是什么?

    在我看来、我只需选择 SDK 版本、运行 setup.sh 文件、然后执行示例。 我并不了解有单独的 TIDL 工具包。
    目前、我运行的是版本 10_01_03_00、运行 setup.sh 后、已成功创建 am62a 文件夹。 但是、我遇到了另一个问题:
    名称错误:未定义名称“tflOpt"</s>“
    我遵循了 PC 上的仿真指南、但出现了此错误。

    您能解释一下如何解决这个问题吗?  

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的意思是、您在 SoC 上使用的 Linux SDK 和 edgeai-tidl-tools 存储库中的版本标签需要根据以下内容兼容: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/version_compatibility_table.md

    在这种情况下、TIDL Tools 的 10_01_03_00 版本与具有固件升级的 Linux SDK 10.0 兼容。

    如果您可以升级 Linux SDK、建议切换到 SDK 11.1 和 edgeai-tidl-tools 中的相应版本。

    目前、我运行的是版本 10_01_03_00、运行 setup.sh 后、它成功创建了 am62a 文件夹。 但是、我遇到了另一个问题:
    名称错误:未定义名称“tflOpt"</s>“
    我遵循了 PC 上的仿真指南、但出现了此错误。

    为此、请共享 stacktrace。

    此致、
    Jay