请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4AEN-Q1
FLS 应用程序 INDAC 示例未显示 SDK 11.0 上的性能数字。 如何获得与其他 Jacinto 器件相似的性能数字?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TDA4AEN-Q1
FLS 应用程序 INDAC 示例未显示 SDK 11.0 上的性能数字。 如何获得与其他 Jacinto 器件相似的性能数字?
默认示例未为 J722S 启用性能测试。
FlsApp.c 文件已修改、以在 J722S 上使用性能数据运行
| 磁芯 | 读取 | 写入 | 擦除 | |
| MCU_R5(仅示例) | 150ms | 1.8s. | 3.6s. |
此致
Tarun Mukesh