请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4AEN-Q1
要求:
使用寄存器写入在 EPWM1 实例上生成 30Hz 的 EPWM 波形、并在每个新脉冲上获得中断。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TDA4AEN-Q1
要求:
使用寄存器写入在 EPWM1 实例上生成 30Hz 的 EPWM 波形、并在每个新脉冲上获得中断。
MCU+SDK 中不提供 EPWM 和示例 的驱动器、因此您可以使用以下步骤在 EPWM1 实例上使用寄存器写入生成 30Hz 的 EPWM 波形、并在每个新脉冲时获取中断。
由于我们没有任何示例文件、因此我使用 hello world 文件作为示例并进行了更新以生成 PWM 波形。
我更新了 中的 main-R5fss0-0_nortos 文件夹
ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_00_00_06/mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/examples/hello_world/j722s-evm
以 30Hz 和 50%占空比运行 EPWM1 A
e2e.ti.com/.../5078.main_2D00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos.zip
它会在 J722S EVM J28 接头上的 EPWM1 A B25 引脚上生成以下波形。

此致
Tarun Mukesh