This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:SGMII 在 100Mbps 状态下可能会出现数据包丢失

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1579285/tda4ven-q1-sgmii-may-experience-packet-loss-in-100mbps-state

器件型号: TDA4VEN-Q1

问题:
当 PHY 使用 1000Mbps 外部通信时、通信正常。
当 PHY 使用 100Mbps 进行外部通信时、会出现非常严重的数据包丢失情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在使用哪种 PHY?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们使用的 PHY 芯片模型是 JL3113A2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JL3113SA2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处有 SGMII 的勘误表 (i2362)。 您能否查看此信息并查看其是否也适用于您的 phy?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    似乎不适用;MAC 和 PHY 之间的链路可以;PHY 也可以从外部链接;

    但是、ping 操作仍会导致 50%的严重数据包丢失;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据包捕获、TDA4 传输通道;上存在数据丢失

    ;PC 网卡的 MAC 层可能已丢弃以太网帧中前导码更改的数据包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    PC 网卡的 MAC 层可能已丢弃以太网帧中前导码更改的数据包;

    是可能的。  

    如果 MAC 有任何忽略前导码的选项、请启用它。  

    此外、您可以在 TDA4 器件之间执行相同的测试、并检查是否存在任何数据包丢失。  

    此外、从 PC 向 TDA4 运行 ping、并检查传输的所有 PC 是否都已到达 TDA4。  

    此致、  

    Sudheer