This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:查询 AM65x IDK 中的 eMMC 引导

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1597163/tmdx654idkevm-query-regarding-emmc-booting-in-am65x-idk

器件型号: TMDX654IDKEVM

尊敬的团队:

我正在尝试从引导 AM65x IDK eMMC 、但在 UART 控制台上不打印任何内容。我使用 Processor SDK Linux 09.03.05.02 启动 sdcard。

到目前为止、我所做的是:

已成功从 SD 卡引导 Linux。

2.安装了 eMMC。

   安装/dev/mmcblk0p1 /mnt/eboot
   安装/dev/mmcblk0p2 /mnt/eroot

将所有文件从 SD 卡复制到 eMMC 分区。

已检查 eMMC 引导分区是否包含:tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img、sysfw.itb,uEnv.txt.(All     互补函数。

5.已检查 rootfs 分区是否包含:bin、boot、lib 等、usr、 Var、…(所有均存在)

6.卸载两个分区并卸下 sdcard。

将用于 eMMC 引导的 DIP 开关设置为:

   SW3.4 =开启、SW3.3 =开启、SW3.2 =关闭、SW3.1 =开启且所有其他关闭。

重启电路板、但 UART 上不显示任何内容。

您能帮助我解决这个问题吗?

 

此致、

Sumi