This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:OSPI 接口时序参数问题

Guru**** 2694635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1597519/am6421-ospi-interface-timing-parameter-concern

器件型号: AM6421

您好、专家、

我们正在研究与 FPGA 的 OSPI 通信设计。 我们找到了以下参数。 一个参数 O12 是大范围(最小值:–4.25、最大值:7.25)。 为什么延迟时间范围较大?

OSPI 在 50MHz、SDR 模式下工作。

OSPI 的周期为 20ns、但延迟时间 O12 大于 10ns。

您能帮助检查容差为何如此大吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    • O9 略小于 10ns
    • O8 略小于 10ns
    • O12 的最大值为 7.25ns  之后 时钟下降沿、小于 10ns
    • O12 的最大值为 4.25ns  解决方案 时钟下降沿、小于 10ns

    我的理解是数据是在上升沿读取的、因此应该没问题

    我不能评论确切的数字,但它们似乎是合理的。

    此致、

    Stan