This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:app_multi_cam_cadcle 示例应用程序是否支持同时将 2 个不同大小的流编码到 MP4?

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1581341/tda4vm-can-app_multi_cam_codec-sample-application-support-to-encode-2-different-size-streams-to-mp4-at-the-same-time

器件型号: TDA4VM

尊敬的 TI 家长:
 
我正在 TI TDA4 SDK ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_04_00_06 上开发摄像头传感器应用。
 
我的传感器将输出 2 个具有不同帧大小和不同帧速率的 mipi VC 流。
 
app_multi_cam_codec 示例应用程序是否支持同时将这 2 个流编码为 MP4?  
 
如果没有、是否有支持此情况的示例应用程序或解决方案?
 
希望获得您的支持。
 
谢谢。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    8.4 SDK 支持是一个非常旧的 SDK、我们对该 SDK 的支持有限。 我需要在内部咨询团队以获取更多信息。

    谢谢您、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarabesh:

      感谢您的答复。 是否有关于此情况的任何更新?

    我遵循下面的常见问题解答,我可以预览 2 不同的分辨率与不同的 MIPI 虚拟通道.

    【常见问题解答】TDA4VM:在同一 CSI-Rx 实例上使用 2 个捕获节点和 2 个图形、构建 2 种数据类型的流式摄像头

    是否可以通过创建 2 个捕获、2 个图形和 2 个 ENC 来编码 2 个不同的分辨率流 ?

    我不确定是否低于 假设:

    MIPI VC0 输出大流->捕获-> LDC -> ENC -> LARGE.MP4  

    MIPI VC1 输出小流->捕获 2 -> LDC2 -> ENC2 -> Small.MP4  

    我的流是 YUV,所以不需要 VISS 过程。

    希望获得您的支持。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarabsh:

       您有任何更新吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用 SDK 8.04 中的应用程序、无法修改多摄像头编解码器演示以捕获两个不同的分辨率、因为节点假定参数是一致的。

    [引述 userid=“457319" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1581341/tda4vm-can-app_multi_cam_codec-sample-application-support-to-encode-2-different-size-streams-to-mp4-at-the-same-time/6097289

    是否可以通过创建 2 个捕获、2 个图形和 2 个 ENC 来编码 2 个不同的分辨率流 ?

    [/报价]

    是的、这在架构上是有效的。 但是、此用例没有任何示例。  

    此致、
    Sarabesh S.