This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:通过 Lauterbach 将 Elf 文件加载到 RAM

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1597325/tmds243evm-loading-elf-file-with-lauterbach-to-ram

器件型号: TMDS243EVM

两个内核的固件 R_0_0 和 R_01 之前被写入闪存。
我们在“连接“模式下使用 Lauterbach。 我可以调试系统、
当我用 data.load 将.elf 或.out 文件加载到 RAM 中时 、将 Program Counter 设置为 main()。  

错误发生在: BL 0x700D1420;System_init。 执行该指令后,我收到一个未定义的指令中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ralf

    此处的支持团队使用 Lauterbach 工具的经验有限。  

    您最好联系 Lauterbach 获取有关此方面的支持。   

    如果你没有得到他们所需的支持,我会看到我们  团队以外的人是否可以给出一些建议。  

    此致

    Mukul