Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM
器件型号: TMDS64EVM
我最近购买了一个无法启动的 TMDS64EVM(电路板版本:PROC101D)。 电路板似乎处于“待机“状态、此时主系统电压轨未上电。
当前症状:
LD6(12V 输入)接通(绿色)。
LD24(3.3V 辅助/待机)开启(绿色)。
所有其他 LED(LD1、LD2、LD3、LD4 等)保持完全关闭状态。
主处理器不会变热、并且 UART 控制台上没有输出 (J26)。
设置和电源:
我将通过 J6 桶形插孔为板供电。
使用的电源:Mean Well GST90A12-P1M (12V、6.67A)。
电缆:额定电流为 6A。
已采取的故障排除步骤:
硬复位:执行完整的电容器消耗(拔出电源,使 SW4 保持 10s)。 在 SW1 关闭的情况下施加 Re 电源、然后翻转 SW1 打开。 结果:无变化。
开关配置:已验证 SW2 和 SW3 是否设置为默认(或 UART)模式。
目视检查:未观察到物理损坏。 存在跳线 (J18、J33)。
硬件诊断(U30/LM5140 处的测量):
由于怀疑电源序列发生器故障(类似于 E2E 主题#1081696)、我在 U30 控制器区域上执行了元件级测量:
输入电压:在 U30 附近的输入电容器处测得 12.0V。 (电源正在到达芯片)。
输出电压:在输出电感器处测得为 0.0V。 (稳压器不进行开关)。
输出阻抗:从输出电感器到地的测量值为~350 欧姆。 (这表明负载侧没有短路)。
结语:
根据测量结果、U30 控制器在没有下游短路的情况下似乎已断开(接收 12V 电压但输出 0V 电压)。
您能否确认这是否表示 PMIC/降压控制器出现永久性硬件故障、以及我是否应该继续进行 RMA?