Other Parts Discussed in Thread: AM62A7
器件型号: AM62A7
大家好、TI 专家。
我们正在调整 AM62A7 的内存分配、以便为 Linux 分配更多 DDR。 但目前有两个共享存储器区域、我们不确定在什么情况下会使用它们。 如附图所示、这两个区域分别为 TIOVX obj-DESC_MEM 和 DDR_SHARED_MEM。 我们的功能要求大致如下:我们将通过 gstreamer 管道获取摄像头图像、然后调用 c7x 进行推理。 在 GStreamer 流水线中、摄像头的原始图像将由 tiovxisp 和 tiovxmultiscaler 等插件处理。 我们知道、这些插件的实施与 TIOVX 相关、将使用 A53 以外的计算内核。 我们有两个问题希望得到支持:
1.我们不确定上述两个区域中的哪一个将用于 GStreamer 和深度学习推理过程、或者两者是否都将被使用。 如果可能、我们想知道详细信息、例如当 Linux 将图像交给 ISP 或 MSC 进行处理时、使用哪个存储器来共享图像数据。
2.是否有办法通过某种方式在 Linux 中实时查看这些共享存储器的使用情况?