This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:申请 SoC / SOM /处理器建议、支持 10GBASE-T 和 10G XFI

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596545/dra821u-q1-request-for-soc-som-processor-recommendation-supporting-10gbase-t-and-10g-xfi

器件型号: DRA821U-Q1

您好:

我在选择符合新设计要求的 NXP SoC/NXP SOM /处理器方面寻求指导。 以下是详细规格。

所需的高速接口:

  • 1 × 10G 铜缆端口 (RJ45) –必须支持 10GBASE-T

  • 1 × 10G XFI 接口 –针对 光纤 SFP+模块

其他外设/引脚要求:

规范 所需的引脚
挑战 16(可选)
GPIO 26
TIM 频道 1.
UART 3.
SPI 2.
I2C 2.
铜缆 PHY 10.
光纤 SFP+ 10.

其他要求:

  • 紧凑的封装/模块尺寸(首选 SOM)

请推荐同时支持 10GBASE-T 和 10G XFI 接口且符合上述要求的合适 NXP SoC、SOM 或处理器选件。

感谢您的支持。

感谢您、

Kruti Panchasara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kruti、

    我正在寻求有关选择满足我的新设计要求的 soc SoC/NXP / SOM /处理器的指导。

    NXP SoC? 您会意识到他们已经在 TI 论坛上发布了此内容。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kruti  在这里——对不起的困惑! 这是我的一个打字错误。 实际上、我需要一些建议  ti  SoC/GPIO/处理器选项(非 SOM)、支持列出的 10GBASE-T 铜缆端口和 10G XFI 光纤接口要求以及外设(GPIO、UART 等)。

    您能否介绍一下采用紧凑封装满足这些规格的合适 TI 处理器(如 Jacinto 或 Sitara)?

    谢谢你的快速捕捉,苏曼!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kruti、

    [引用 userid=“568172" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596545/dra821u-q1-request-for-soc som-processors-recommendation-support-10GBASE-T-and-10g-XFI/6153412“]我实际上需要针对的建议  ti  SoC/GPIO/处理器选项(非 SOM)、支持列出的 10GBASE-T 铜缆端口和 10G XFI 光纤接口要求以及外设(GPIO、UART 等)。[/报价]

    我已将该主题重新分配给我们的营销团队。 他们将在器件推荐页面回复给您。

    回归线

    Suman