This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-U:Blackhawk USB560v2-USB 系统跟踪仿真器–测试连接期间的 SC_ERR_BAD_GENERY

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1600436/tmdsemu560v2stm-u-blackhawk-usb560v2-usb-system-trace-emulator-sc_err_bad_generic-during-test-connection

器件型号: TMDSEMU560V2STM-U

您好 TI 支持团队:

我遇到的问题是 Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器 在 Code Composer Studio 的 Test Connection 期间失败。

消息

  • 调试探针: Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器

  • 主机操作系统:Windows 10(64 位)

  • Code Composer Studio: CCS 12.8.1

  • USCIF 软件包版本: 20.0.0.3178.

  • 目标:定制电路板(在硬件端验证了 JTAG 连接)

问题描述

时钟 测试连接 从 CCS“Target Configuration“窗口中、该操作在控制器初始化期间因错误而失败 SC_ERR_BAD_generic(–100) 。 在完成任何 JTAG 扫描路径检查之前、硬打开控制器时会发生故障。

```[开始:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器_0]执行命令:%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafile%-rv -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity [result]----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------ C:\Users\tckatis\AppData\Local\TEXASI~1\ ccs1281\0\1\BrdLatit\testBoard.dat -- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------ 此实用程序选择了 560/2xx 级产品。 此实用程序将加载程序“bh560v2u.out"。“。 已加载 FPGA 映像:C:\ti\ccs1281\ccs\ccs_base\common\uscif\dcc_top.jbc 库构建日期为“STEP 26 2024“。 库构建时间为“10:02:16“。 库软件包版本为“20.0.0.3178"。“。 库组件版本为“35.35.0.0 “。 控制器不使用可编程 FPGA。 硬打开控制器时出错。 ----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------ 此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。 值为“-100"(–100(0xffffff9c“0xffffff9c)。 标题为“C_ERR_BAD_GENERM"。“。 说明是:控制器或软件检测到一个错误、原因未知。 当详细信息不可用时、将使用此错误号。 [END:Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator_0]```

如果需要其他诊断、日志或仿真器信息、请告诉我。

感谢您的帮助。

此致、
Themis Katis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Themis、

    探头的序列号是多少? 您可能需要根据序列号更新固件和 CCS FPGA 版本:

     TMDSEMU560V2STM-UE:XDS560v2 系统跟踪仿真器—USB 和 LAN 上的 SC_ERR_BAD_generic(–100) 

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    序列号为 SB44891 修订版 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我刚刚注意到您也是另一个线程的用户。 “SB"指示“指示您使用的是 USB560v2 版本。 固件的最后一个版本是 2012 年、因此我假设您使用的是最新固件版本。

    该错误表示探测器出现低电平故障。 这最好由供应商(本例中为 Blackhawk)进行调查。 我建议直接联系他们的支持人员。 我还会提请负责 XDS560v2 硬件支持的团队注意此主题。

    谢谢

    Ki