This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:DRA829V 自定义电路板映像加载

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1600590/dra829v-dra829v-custom-board-image-loading

器件型号: DRA829V

您好、

我们已经使用开发了一个定制板  DRA829V 处理器 。 该电路板不支持 SD 卡引导;而是使用  eMMC 引导

要在 DRA829V 上加载映像、我们使用了  UART 引导模式 。 通过 UART 引导、我们首先对 eMMC 进行分区、然后将映像文件复制到 eMMC、然后从 eMMC 引导。

但是、在 UART 引导期间、  某些主板无法使用 Ymodem 加载文件 。 我们能够加载  tiboot3.bin 使用 XMODEM 的文件。 之后、我们切换到加载  sysfw 然后尝试加载  倾斜  但不会加载。

加载后正常工作的板上  sysfw 文件中、日志将显示消息“ 尝试从 UART 引导 “。 但是、在无法正常工作的主板上不会显示此消息。

您能帮助我们了解导致此问题的原因吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    很抱歉、延迟的回复。

    您能帮我解决一些关于这个问题的问题吗?

    • 您能为我们提供您所使用的定制电路板吗?
      • 是 GP / HS-SE / FS HS-SE 设备吗?
    • 此外,你可以尝试使用 minicom 而不是 TeraTerm VT 并尝试一下。
    • 通过测试的电路板和故障电路板之间是否有任何硬件/软件差异?

    此致

    Gokul Praveen